This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5864:短路检测

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5864, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300383/lp5864-short-detection

器件型号:LP5864
主题中讨论的其他器件: TCA8418E

您好!

在一些电路中、我使用 AS1115进行 LED 控制和机械开关的键读回。 将来、我们不再需要使用该器件、我的一位同事建议使用"LP5864短路检测"进行开关评估。 然后、已激活的密钥可以通过 I2C 总线传输。 是否可以使用端口短路检测通过 I2C 传输哪个端口具有短路? 是否建议采用此类操作?

此致

凯·彭纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、我们已内部评估了这一点、我们认为 LP586x 系列可以使用 LSD (LED 短路检测)实现该关键扫描功能。

    BTW、我们正在为此应用开发参考设计。 预计将于2024年3月或4月在 TI.com 上发布。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Herr Penner,

    如果我理解正确、您希望在这里用键盘进行键扫描。 从4通道 ADC 到4x18 LED 驱动器来看、我不确定您是否需要支持72键。 如果只需要10个、也可以选择 TCA8418E。

    由于我负责您的支持,您可以直接与我联系 f-rothoff@ti.com 。

    此致、

    弗兰克·罗斯霍夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、我同意 Frank 所说的、TCA8418E 也许另一个解决方案。

    但对于 LP586x 系列、我们可以支持不同大小的键盘、您也可以使用左侧未使用的输出通道来驱动 LED。 BTW、虽然我不确定键盘的实际应用、但我认为 QFN 封装优于 DSBGA。

    您也可以通过 jared-zhou@ti.com 直接与我联系。

    BR、Jared