This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:最大电流限制精度

Guru**** 2526380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333607/tps2663-maximum-current-limit-accuracy

器件型号:TPS2663

您好、专家:

对于 TPS2663、最大电流限制精度是多少?

电流为6A 时、是否包含温度影响?

此外、您对 Q1的选择有什么建议吗? 如数据表第22页所示。

谢谢你。

达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    1.在0.6A 的较低电流限值下最大为10%。

    2.考虑温度变化的 EC 表提及值。  

    3.您可以参考 EVM 上的 FET。  

    此致

    G·库纳尔