This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:如果客户将 LMZM23601配置为反相稳压器、如何禁用 LMZM23601

Guru**** 1979755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, PSPICE-FOR-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300498/lmzm23601-how-to-disable-lmzm23601-if-customer-configure-lmzm23601-as-a-inverting-regulator

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

您好、尊敬的产品线:  

我的客户将 LMZM23601配置为反相稳压器、如下图所示。

然后客户发现无法直接通过 FPGA_IO 禁用 LMZM23601。 我认为 EN 引脚应该以 CHIP 的 GND 为基准。 因此、我建议客户使用照度大灯或光学耦合器件来禁用/启用 LMZM23601。 但是、由于 PCB 面积相当小、光电耦合或光学耦合对客户来说太大了。  我还建议使用一个齐纳/晶体管来禁用/启用。 但我无法仿真、因为 PSpice-for-TI 没有齐纳二极管。 你有什么好主意吗? 谢谢。  

此致、

比尔

x 出现错误。请重试或与管理员联系。