您好!
我有一个关于 TPS61500的问题。 可与多种屏幕尺寸相同的 LCD 共同使用。 我们正在考虑 LCD 背光电路。
一些类型的 LCD 需要5V 或12V 的恒压电源。 某些产品需要恒流电源。
是否可以将数据表(SLVS893F)第1页上列出的典型应用电路的 DL1、2、3、4替换为电阻器、以使用 TPS61500实现恒压升压电路?
谢谢。
科诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Conor:
在我看来、LCD 中所需的恒定电压由"LCD 偏置驱动器"提供、而恒定电流由"背光 LED 驱动器"提供。 实际上我们有两种类型的解决方案。 如果您能与我分享一些更详细的规格要求、我会推荐您使用这些器件。
理论上、我认为如果用电阻器替换 LED、可以使用 TPS61500作为恒定电压源。 但此器件并非在此类应用中进行设计、因此我担心是否会出现环路稳定性等意外问题。
Br
帕特里克
Patrick、您好!
如果您可以与我分享一些更详细的规格要求,我可以推荐这些设备。
我在附件中列出了液晶屏所需的规格、因此您能否推荐最合适的产品?
e2e.ti.com/.../LCD-backlight-requirement-specifications.xlsx
谢谢。
科诺