This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:器件功能模式、表8-1、表达式"打开"

Guru**** 2815155 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293371/ucc21710-q1-device-functional-modes-table-8-1-expression-open

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21710UCC21750

您好!

在 UCC21710-Q1数据表(第30页)的表8-1中、PD VDD 和 VEE 列中使用了"PU"、"PU"和"Open"。
"PU"和 PD 在表格旁边进行了说明。

"开放"是什么意思?与" PD "有何区别?

此致、
帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    "开路"意味着引脚保持悬空(未接地或偏置)。 在 VDD 保持开路的情况下、次级栅极驱动器(高压隔离侧)将保持断电状态、同时输出也处于悬空状态(HI-Z)。 在 VEE 未上电的情况下、栅极驱动器内部逻辑将无法正确接地(VEE 是内部电路的接地基准点、而不是 COM)。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    感谢您对表达式"打开"的澄清。
    令人有点恼火的是、在数据表中、接地符号用于 VEE (例如、图8-1)和 COM (例如、图8-2)。
    也许这有助于在每个图中标记 GND 符号。

    我仍然感到困惑、在 VCC 为 PU、VDD 为 PU 且 VEE 为 Open 的情况下、为什么 OUTH/OUTL 可以为低电平。 在同样的情况下,CLMPE (可能是 CLMPI)可能为高:

    通过查看图8-3、我预计在这种情况下、当 VEE 不可用/未连接(Open)时、OUTL 和 CLMPI 都将浮动(HiZ)。
    可能是我对"低"和"高"(在本表中)的误解。
    什么是 CMPI 为"高"和"HiZ"的区别? 因为它只能拉(下)到 VEE (低?) 电势或保持悬空(HiZ)。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    感谢您的问题和反馈。  您正位于标题上- UCC21710应该具有 CLMPI 而不是 CLMPE。 我认为、"高电平"表示内部米勒钳位 FET 的输入为高电平、因此米勒钳位被激活以将栅极保持在低电平。  

    让我与团队再次核对 VEE 打开时的输出行为。 答案可能会因为感恩节假期而延迟。 我会在得到响应后通知您。  

    谢谢。  

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vivian。

    在感恩节假期之后,有没有关于这个主题的新闻?

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们的专家不在办公室。 我们的专家将在下周上线后与您联系。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    为延误道歉。 我已向我们的系统工程团队确认、UCC21710数据表上附加的功能模式图不正确-它显示了带有 CLMPE (外部米勒钳位)而不是 CLMPI (内部米勒钳位)的器件的行为。 请参阅 此处所附的 UCC21750数据表、这显示了 CLMPI 引脚的预期行为。 您是正确的- CLMPI 引脚只具有低和高阻抗两种状态。  

    希望这可以解答您的问题、并希望我们尽快纠正数据表中的错误。 谢谢!  

    薇薇安