This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:自适应死区时间

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM25145, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333365/tps40170-adaptive-dead-time

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM25145LM5145

TPS40170控制器的最短死区时间是多少? 此外、您是否有关于自适应死区时间如何适用于该器件的一般信息? 如果可能的话、我希望今天能解答第一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香奈儿  

    没有保障的最小排毒。 EC 表中的最小值和最大值为空白。 但是、最小传播延迟通常为~ 10-20ns。    

    有关自适应死区方案,请参阅本数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51604.pdf 的第10、12、13页 。 TPS40170死区时间电路与该器件非常相似。  自适应死区时间控制电路在 LDRV 电压低于适当阈值后导通 HDRV、  在 HDRV-SW 电压低于适当阈值后导通 LDRV。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢快速响应。  客户想知道检测 LDRV 降至阈值以下与 HDRV 接通之间是否存在固定的延时? 更具体地说、 PWM 变为高电平与 DRVL 开始变为低电平之间的传播延迟不是我想要的。 按照描述、trpd-drvh 应该取决于 DRVL 何时降至1V 以下、而不是取决于 PWM 何时变为高电平:

    客户对窗口的时间安排感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香奈儿  

    应该有10ns 的固定延迟、但 由于器件是旧的(2008年发布)、现在没有数据可用。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,上面红色窗口的时间应该是10纳秒? 它与数据表中的以下各项有何不同:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香奈儿  

    不可以、红色窗口通常应为60ns。

    EC 表中不会保证最小值、也不会提到最小值、但由于 IC 内部也设计了10ns 固定延迟。 最小值应等于/等于~10ns。 死区时间( 红色窗口)不能小于此10ns 固定延迟。  

    - EL

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些运行条件最有可能产生最短死区时间、高温或低温? 如果您有任何关于批次间差异和老化的其他详细信息、也请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香奈儿  

    必须是低温。  

    生产数据不允许公开披露。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香奈儿、

    请注意、此处首选的控制器系列是 LM5145 (75V)或 LM25145 (42V)。 与 TPS40170相比、它们具有更好的性能和更具成本效益。 电压模式控制环路架构是相同的。

    此致、

    时间