大家好! 我正在寻找 一个看门狗 IC、例如 TPS3435、其电源电流小于1uA 并且超时 大约为10-30分钟。
如果类似的东西不存在、我能得到的最接近的是什么? TPS3435数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3435.pdf 的第5部分 表明应该有一个100s 的选项、但是 "封装信息"部分表明、这个 IC 只可用1.6秒和1秒的选项?
谢谢。
托马斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好! 我正在寻找 一个看门狗 IC、例如 TPS3435、其电源电流小于1uA 并且超时 大约为10-30分钟。
如果类似的东西不存在、我能得到的最接近的是什么? TPS3435数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3435.pdf 的第5部分 表明应该有一个100s 的选项、但是 "封装信息"部分表明、这个 IC 只可用1.6秒和1秒的选项?
谢谢。
托马斯
大家好、Thomas:
TPS3435是能满足您要求的合适器件。 此器件消耗<1uA 的电流、具有 C 引脚排列、可支持高达640秒~11分钟超时。
TPS3435可提供数千个 OPN、而且我们尚未发布所有选项。 我们确实计划在2024年下半年释放一个选项、支持最长640秒的超时时间。 请允许我知道您关于获得相关 OPN 的附加要求(如下所列)。 我可以确认我们是否有符合您要求的样片供您进行评估。
1.输出拓扑:-开漏或推挽;低电平有效
2.启动延迟:-
3.超时:- 600秒?
4.输出错误生效时间
谢谢。此致、
Shridhar。