This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:请帮助查看电路图

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300406/lm25145-please-help-to-review-the-circuit-diagram

器件型号:LM25145

e2e.ti.com/.../LM25145-24V-TO-12V-_2800_2_2900_.pdf

BUCK应用,Ω 输入、24V,输出、12V@10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Winnie、

    您的原理图看起来很好。

    可能只有3mm x 3mm 的 MOSFET 才会发热、需要考虑这些组件的功率损耗和热管理。

    请使用快速入门计算器仔细检查您的组件值、如果您填写 MOSFET 信息、它还将提供估算的 FET 功率损耗、可用于估算温升。

    https://www.ti.com/tool/LM25145DESIGN-CALC 

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多