This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:充电 IC、电量监测计和 MCU 建议

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300245/bq76942-charging-ic-fuel-gauge-and-mcu-recommendation

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952

大家好、我们目前正在设计 LiFePO4移动电源、想了解 BQ76942可能适合我们的应用。 您能否向我推荐一个可用于我们产品以及在 BQ76942不过分使用的充电 IC、电量监测计和 MCU。 我们正在寻找在我们的产品中使用最具有成本效益的 IC、因此我们不会 选择具有不需要的特性的 IC。  

我们的要求如下:

采用4S1P 的磷酸铁锂电池

最大充电电流10A

可堆叠设计(可并联2个电池组)

通过 I2C 在 MCU 中监控单节电池的电压、电流、温度、SoC、剩余容量

为电池提供标准保护、例如 OVP、OCP 等。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    遗憾的是、我没有充电器、电量监测计和 MCU 领域的专业知识。  我 建议查看 BQ76942和 BQ76952产品页面的参考设计部分、因为这些页面具有可用作参考的示例系统设计和原理图。 (来自 BQ76952产品页面的示例: BQ76952数据表、产品信息和支持| TI.com)

    此外、您可能希望联系 充电器、电量监测计和 MCU 团队、听取他们的建议、因为他们在各自的产品系列中具有最高的专业知识。

    此致!

    安德里亚