主题中讨论的其他器件:BQ25570、、BQ25504
您好!
我的最终目标是构建一个在室内照明条件下由太阳能电池(大约300cm^2)供电的 USB C 充电器(用于 eInk 器件)。
在1000勒克斯条件下、太阳能电池的输出功率约为10mW。 我可以制造出大约 V_MPP = 0.4V 以及 I_MPP = 25 mA (光强度呈强烈波动)的太阳能电池、但我也可以串联几个较小的太阳能电池、从而增加电压并降低电流。 我连接的串联电池越多、损耗的功率就越多。 因此可以达到1.2V 或1.6V (使用8或6 mA)、但使用5V 的太阳能电池将效率低下。
对于 USB 充电、我需要5V 和50 - 100 mA 输出才能使器件正确充电。 为了达到这些值、我想使用太阳能电池为超级电容器充电、一旦对超级电容器充电、超级电容器就应该能够为 eInk 器件充电很短的时间、直到超级电容器降至低于某个电压并需要再次充电。
在搜索 IC 时、我找到了 BQ255xx 系列(BQ25504、BQ25505、BQ25570)、我的问题是您是否可以推荐其中任何一个系列(或者我可能错过的任何 TI 其他部分)。
我目前的想法:我喜欢 BQ25570、因为它似乎包括了两个器件(为超级电容器充电和为器件充电)、但我的怀疑是降压转换器。 根据我的理解、降压转换器是一种降压转换器。 这就意味着超级电容器的电压需要高于5V、我看到的大多数超级电容器都是2.7V 或3V。那么这不起作用、对吗?
这样我就会得到 BQ25504或 BQ25505和额外的升压转换器。 我认为 BQ25505额外栅极驱动器没有任何优势、并且可以看到 BQ25504的可调 VBAT_UV 非常方便、因此我倾向于 BQ25504。 你同意我吗? 您能否向我推荐一个适用于我的应用的超级电容器和合适的升压转换器?
我是否需要其他东西来使系统正常工作?
普通升压转换器与能量收集电路之间的区别在于 MPP 跟踪?
非常感谢您的帮助!