请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5169-Q1 可能关注的对象
下午好
我最近一直在测试直流/直流转换器、我注意到以下问题。
当连接到 Vin 的电源接通并且没有电流限制器的情况下连接时、IC 不执行转换。 但是、在开启之前、一旦我限制电流输入、IC 就会正常工作。
这仅在开通时发生。 打开后,转换器稳定时,电源的限流器可以被移除。
我无法理解的原因、在打开开关期间、当输入的可用电流高于1A 时、IC 无法正常运行、 但是、如果在电源电流小于1A 的情况下打开 IC、则 IC 会正常运行、电流限制器可能会正常增加、而不会出现任何问题。
请查看下面随附的示意图。
输入范围为6V-115V

谢谢!