This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:应用要求

Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332949/bq25710-application-requirement

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25720

大家好、

客户项目的充电电流需要 高达12A。 BQ25710的数据表 显示、当其为10m Ω 时、最大充电电流可支持8.128A。 BQ25710是否可以将充电精密电阻器更改为5m Ω 以支持将充电电流更改为16A?
您能否帮助我确认这是否可行? 如果可行、如何设计布局?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yadong。

    理论上、客户可以使用 BQ25710更改电流感应并将输出电流加倍。  

    实际上、客户最好使用 BQ25720、它具有增强的栅极驱动、并且支持5m Ω 电流感应。  

    我们在网络上有一个140W 参考设计。 请尽情体验 

    吧! www.ti.com/.../PMP22419 此致、 虎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虎、您好:

          想要了解 BQ25710和 BQ25720之间的区别? 这两款器件是否有比较表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liting、您好!

    BQ25720具有增强的栅极驱动功能、可实现高功率和更多功能。  

    项目

    BQ25720

    BQ25710

    输入电压

    3.5V~26V

    3.5V~24V

    最大充电电流

    16.256A

    8.128A

    最大输入电流限制

    10安

    6.35安

    电流传感

    10m/5m

    20米/ 10米

    Q1和 Q4栅极驱动

    正常/强(可编程)

    正常

    电池放电电

    两级

    一级

    让您尽享自由充电

    3-24V

    3-20.8V

    OTG 电压分辨率

    8mV

    8mV

    PTM 模式(已获专利)

    PTM 静态电流

    2.5mA

    5mA

    快速角色交换(FRS)

    频率抖动(已获专利)

    VAP 模式(Intel)

    模式1/2/3

    模式1

    其他改进

    快速 IINDPM、BATOVP

    -

    封装

    4x4mm QFN-32 (P2P)

    4x4mm QFN-32 (P2P)

    此致、