This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:LFP SOC 跳转

Guru**** 1554590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333890/bq34z100-g1-lfp-soc-jump

器件型号:BQ34Z100-G1

尊敬的专家:

我们正在尝试解决 LFP 电池组的一个问题、在该问题中、SOC 在静止一夜后意外从100%跃升至~70%。

电池组从~40C 冷却到~25C、并且"DOEOC DatDelta T"设置为10C、因此肯定会进行重新评估。

但是、并非每个电池组都发生这种情况。 我们有多个电池包在同一个环境中运行、并且每个配置参数都非常匹配... 发生在一些电池组上、但不会发生在其他电池组上。

在有问题的电池组(确实发生了从100%跳至70%的跳变)上、"DOD0超过 Q"和"QMax 超过 Q"的读数均为-1:

在其他电池组(当处于空闲状态时没有发生跳转)上、这些变量的读数为0:

此外、"网格编号"的读数为发生跳转的3、未发生跳转的读数为1。

在60-100%区域、电阻表几乎相同:

"PACK 配置 C"设置为0x3B。

下一步您有什么想法吗?

在这种情况下,升级到-R2固件是否会提高性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将通过电子邮件对此进行告知。  

    埃文