This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:操作错误

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299992/uc2844-operation-errors

器件型号:UC2844

您好!

我的客户在他们按照以下条件设计的电路板上测试 UC2844N。

 -规格: 220VAC±20%输入,28V/3A 输出,Effi 85%

 -切换频率: 70kHz

 -拓扑结构:反激

 -控制 IC : UC2844N

 -变压器:`

      

错误症状1:应用负载时突发模式操作-实际输出在突发部分下降、在暂停部分上升

     

          通道1。 VGS、Ch2。 VO、Ch3。 Isense、Ch4。 VDS

错误症状2:FET 打开/关闭时产生 Isense 噪声- Isense 噪声->输出噪声

      

         通道1。 VGS、  Ch3。 Isense、Ch4。 VDS

问题1: 请告知上述错误症状的原因和解决方案。

问题2. 您能否私下回顾一下此电路、看看是否有任何问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    1. 栅极驱动显示高频振铃-尝试增加栅极电阻器、还检查 VCC 引脚以确保它是纯直流电、没有任何干扰、骤降或振铃
    2. VGS 向下斜坡-另一个指示 VCC 可能不稳定的信号。 检查 VCC 电容器、该电容器应与0.1uF 高频旁路陶瓷电容器并联多个/十 uF。 确保0.1uF 电容器直接逐行扫描到 VCC 的 PWM/GND 引脚。
    3. CS 信号放电非常缓慢-确保它没有被较大的 RC 滤波过。
    4. CS 信号具有巨大的前沿尖峰-可能与 PCB 布局、变压器漏电感、次级侧二极管的反向恢复有关?
    5. UC2844没有"突发模式"、但您可能看到的是 COMP 电压降至最小阈值以下、脉冲将停止、直到 COMP 电压返回。 这不受控制并且有些随机。 相对于定期跳过、脉冲会随机丢失。 A [似乎控制不稳定。 首先稳定电流环路(使电流检测信号尽可能干净)、然后稳定电压环路。
    6. 查看主题3: 设计回顾:交流线路供电转换器的分步实施方法
    7. 查看 TI 参考设计库 、了解类似的设计示例。 此处 是符合您要求的筛选列表。

    此致、

    史蒂夫