This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:充电电流间歇性变化

Guru**** 2892750 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282422/bq24725-charging-current-changes-intermittently

器件型号:BQ24725

您好!

这是我们在充电器设计中新增的一个器件、因此不熟悉它。

我将  BQ24725充电参数设置为 16.8V 和1536mA (0x18)并禁用充电禁止。

当充电开始时使用正确的参数 V 和 A 时、这会按预期产生不良影响。

作为充电算法的一部分、我  每秒将相同的值更新/写入充电器、直到充满电为止。

问题 是,我看到随机变化的充电电流跳跃 > 3A ,然后我的代码将重置值返回到 1536mA .?

我似乎无法阻止 这种情况的发生。  

我缺失的器件的配置中是否存在某些内容。 看起来该部件会 自动对其进行设置。

感谢您提供任何帮助或指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (帮助!) bq24725:充电电流寄存器"自发"地将值改为4352 mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和我一样的问题,但没有公布解决办法:-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您与我们联系!

    是否启用了看门狗计时器? 如果需要、计时器设置为什么? 您能否提供集设置寄存器值的摘要?

     您能否提供您的原理图? 我将回顾观察到的行为并提供反馈给您。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WDT 设置为默认值175s (默认值)
    将需要与 TI 建立 NDA 以显示原理图、但基本上其克隆/与 TI 参考板类似。 采用 BQ24725的 HPA710

    BTW 如果需要、我应该联系谁来启动 NDA 流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    有关开始 NDA 流程的信息、请联系您的技术销售代表。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器 间歇性更改问题是否有任何更新?

    正如我提到的,有些人在几年前在这块板上有同样的亲吻,但没有张贴任何决议。
    请参阅 HPA710  

    请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    您是否能够提供原理图?  我假设这是用于4芯电池的、对吗?  

    与此同时、我将在 EVM 上进行复制、并随时向您提供最新的结果。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    您是否对原理图有任何更新?  

    简单来说、您使用的是 BQ24725还是 BQ24725A?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    我将关闭该主题、因为我尚未收到任何更新。  

    如果您还有其他问题、请随时打开新话题。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在感谢之前刚刚收到了 TI 的 NDA、我会将充电器原理图页面  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该怎么做? 提供给您的示意图、因为其遵循 NDA、不应与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    请接受我朋友的请求、以便您可以通过私人消息发送。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    总的来说、原理图看起来不错、但我有几个问题:  

    您的设计中的适配器电流是多少?

    是否要实施输入缓冲器电路? 我只看到输入端有电容、没有电阻。  

    请参阅 此处的示例:  

     R5为182KOhm 是有原因的吗?  

    SRN 引脚的建议电阻值为 7-8 Ω 。  

    4个 SCL 和 SDA 引脚应根据 SMBus 规范通过10k Ω 上拉电阻器连接。 (我还注意到、原理图中在通信线路上显示 I2C、而应该是 SMBus)

    是否要通过使用 ILIM 引脚实现充电电流限制?

    此致、  

    A·克德尔