This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PSE 协商反馈

Guru**** 2811765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295924/tps2373-pse-negotiation-feedback

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372

您好、团队成员:


目前尚不清楚该器件是否可以检测到 与开关进行的5/6类协商以及7/8类协商之间的差异。 这对于产品很重要(即检测5级与6级以及7级与8级是否正常运行)。

在数据表的表2中、看起来 TPH、TPL 和 NBT 线路对于5/6类和7/8类都是相同的输出。

在这部分中是否有任何其他方式来区分类别? 我们真的只需要知道12.95、25.5、40、51、62和71W 的津贴。

 

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elan:

    在本周的假期中、许多设备专家目前不在办公室。 他们将对此进行调查、并在他们返回时为您提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elan:

    感谢您的耐心等待。

    遗憾的是、PD 只能报告7类和-8类(4类)的相同 TPH/TPL/BT。 5类和-6类(3类)也是如此。

    PSE 可以知道 PD 的分类。 是否可以使用数据线传达 PSE 和 MCU 以获取分类值?  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Diang 和 Field

    对于.3bt 是否有 可以区分7/8类和5/6类的类似 TI PD?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elan:

    TPS2372和 TPS2373可以 区分 7和8级以及5和6级。

    当它为5类和6类时: TPH = L、TPL = Hi-Z、BT = L

    当它为7类和8类时:TPH = L、TPL = L、BT = L

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们的客户遇到的问题并不能区分5/6与7/8。  2373上的问题是,它不能区分5和6。 它也无法区分7和8。

     

    2373上是否有区分5与6和7与8的方法?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elan:

    遗憾的是、我们当前的 PD 无法区分5级与6级或7级与8级。

    由于 Tpye-3 PSE 可以涵盖5类和6类功率、而4类 PSE 可涵盖7类和8类功率。 因此、在某些情况下、没有必要 区分5类与6类或7类与8类。

    我是否知道需要区分5类与6类或7类与8类的原因? 谢谢。

    此致、

    帝昂