请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24074 大家好、我对针对应用设计的充电器电路感到非常头疼。 该电路 如下面的电路所示。
电池达到4.4V、充电电流会降至低至30mA (甚至更低)而不会停止充电。
我试图:
- 将术语改为10k;
- 删除 Rterm。
- 将 TMR 连接到 GND
- 短接电流传感器和扼流圈以降低阻抗。
- 添加一个 与 C2并联的4.7uF 电容(接近 BQ)。
非常感谢任何建议。