This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:适用于 TPS65994 GUI 安全资源的应用

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333543/tps65994ad-application-for-tps65994-gui-secure-resources

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994BH

我们当前正在使用 GUI 工具版本6.4.32来配置 TPS65994BH 固件。

然而,我收到了一个. 来自其他人的 PJT 文件并希望比较这些设置。

的。 PJT 文件的版本是6.7.10,我无法使用6.4.32版本打开它。

我想申请批准 GUI 工具版本6.7.10或更高版本的安全资源。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的林东:

    如上所述、请通过您的 TI FAE 或非公开论坛发送有关 BH 的问题。

    对于这个问题、您应该能够使用"Import Settings from Project"来比较设置。 要访问其他工具、请联系您 当地的销售代表。

    谢谢。此致、
    克里斯