This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:过压钳位

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295534/tps2596-overvoltage-clamp

器件型号:TPS2596

您好!

我计划 在设计中使用 TPS259620DDA。 数据表指出、为了选择5.7V 过压钳位、需要通过400K 电阻器将器件的 OVCSEL 引脚连接到 GND。 但是、400K 不是标准值。 标准值为399K。 使用标准电阻值将如何影响钳位电压? 此外、电阻容差如何影响钳位电压?

谢谢!

埃里克·博戈莫尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    对于器件的 OVCSEL 引脚、您可以使用399KOhms 而不是400KOhms。 假设电阻器容差为1%、钳位电压将保持在数据表中给出的最小值-最大值范围内、显示大约±3%的变化。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果您没有任何其他问题、请通过单击已解决来关闭此主题、如果您有更多相关问题、可以在此处进行回复。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、电阻值和钳位电压之间有什么关系? 例如、如果电阻器为200K、钳位电压将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在星期二 EOD 回来与您联系

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    那么、这是一个 OVCSEL 引脚。 您无法针对数据表中提供的值(即3.8、5.7和13.7V)对 OVC 进行编程。 该引脚允许留出一定的裕度、因此使用402k 或399k 电阻不会导致任何问题。 当你问在200k 时会发生什么,你将不得不自己测试它的确切行为。 应为3.8V OVC 或5.7V。  

    如果您想使用其他 OVC 值、可以尝试在输出端使用电阻分压器、并将其作为输入端的反馈。

    此致、

    阿鲁什