This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:LM25148

Guru**** 1460490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328590/lm25148-lm25148

器件型号:LM25148

您好!

我设计了电路板、并在制造前对 PCB 进行了审查。 现在、当我进行一些测试并发现问题时。
如果负载电流高于10A、则电路不起作用。 我还可以听到它产生的电感器噪声。
有人能帮我解决它吗?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里、
    如果我将负载电流从低值逐步线性增加到10A 以上、那么有时它会起作用、有时则不会起作用。  
    我还注意到、在持续的10A 负载电流的2分钟内、MOSFET 温度上升了大约70C。
    在10A 负载电流下、输入电压为16.8V、输出为8.4V。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您能否发布您的原理图、还能填写包含您的要求的计算器电子表格。

    e2e.ti.com/.../LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    如果可能、我可以将这两个文件以私人方式发送给您。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8037.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm

    我使用了 Webench 以及 TI 专家的一些建议。 我尽我所能理解的量填写了该计算器。 我还将向您发送原理图消息。
    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您的输入中的电感值太低。  我修改了计算器、建议您遵循我在那里得到的值、尤其是电感值、Rsense 值以及补偿值。  希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../8037.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator-dsb-edits.xlsm

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我的设计基于 Webench。
    webench.ti.com/.../103

    "你以为我会那么单纯吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据计算器、当我检查您的输入时、您的设计不正确 Ali、

    不确定 WEBENCH 中输入了什么、例如 WEBENCH 不会让您将设计为100kHz 开关频率。  

    当我尝试访问您提供的链接时、指定的设计参数有错误。  建议您遵循我提供的电子表格中的指导、如果您有一些疑虑、请随时重新打开主题帖进行讨论。  

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    感谢你的帮助。 我只是想澄清一下我在制造过程中犯的错误、这样我就能在将来避免这种错误。
    以下是我遵循的步骤。
    1:使用的 Webench 设计

    2:获得 TI 专家的原理图审阅并修复了问题。
    3:获得 TI 专家的 PCB 评论并修复问题。

    然后我去制造、现在我面临着这个问题。

    接下来的步骤、
    我将按照该计算器更新设计、但如果您能帮助我以最好的方式理解、我会有一些问题。

    1:如何完全理解 EXTCOMP 功能?
    2:在设计这款高电流转换器时、我应该考虑其他哪些规格? 我需要7.7/8.4V 12到15A 转换器

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1738.WBDesign103.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我想在选择较低开关频率之前补充的一点是电路板的尺寸。
    我需要尽可能小的电路板、以满足以下要求。
    1:输入电压 9V 至36V
    2:7.4/8.4V 输出电压、12至15A

    板尺寸= 17x35mm

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我建议使用外部补偿、这样您就可以根据需要调节环路。  内部补偿可让您节省几个组件、如果这不重要、请继续使用 EXT 补偿。   

    我为您创建了一个 WEBENCH 设计、以便采用针对最小占用空间进行优化、请遵循此设计。   请注意、开关频率越高、损耗就越差。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 
    感谢链接、
    我查看了新设计、唯一的区别是电感器值和电流检测电阻器值。

    有没有方法可以使用尺寸更小的电感器?
    像这样
    https://www.digikey.com/en/products/detail/abracon-llc/ASPI-1367-2R2M-T/2343315

    创意尺寸为10x10mm。
    我之前使用了该 电感器

    此外、在您的设计中、它是内部补偿。
    您能否重新检查一下、因为我可以使用外部来提高效率和可靠性。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我建议的设计使用外部补偿。  就电感器而言、需要使用建议的2.2uH 和32A Isat 电感器值、这应该可以正常工作。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    我来总结一下这个话题。 您能否总结一下您认为导致我的电路在10A 以上无法正常工作的问题?
    这是我为先前的设计下载的 Webench 设计报告。
    另外、我找不到 EXTCOMP 电路的完整细节、也找不到如何定义每个元件的值?
    我知道我可以使用 WEBENCH 来获取一些值、但我们如何手动选择此参数呢?
    e2e.ti.com/.../WBDesign103-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果使用 webench 中的推荐值且其在高达10A 时工作良好、则可能在电流检测中存在噪声、您可以尝试稍微降低 Rsense、看看是否有帮助。   

    关于手动计算、数据表中提供了补偿的详细信息、但建议使用快速启动文件获得建议值。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题是来自电感器的噪声高于10A。 导致此问题的原因是什么?
    第二、温度升高、这在本开发阶段并不重要、但需要解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    噪声可能是由布局造成的。  您是否以差分方式发送电流反馈?  否则、噪声会耦合到电流反馈布线上。

    您能否详细说明您提到的第二个问题是什么?

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能给我带来 PCB 布局审查以找到问题吗?
    我可以私有共享文件
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我们在数据表中提供了详细的指导原则。 您可以将您的布局与其中的详细信息进行比较。  此外、请将您的布局与下面的概念图进行比较。  如果您的布局不符合上述建议、这将是您私下与我分享的反馈。

    谢谢。

    大卫。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有对这些差分轨道进行布线。
    我将会执行的操作。 我将再次发送这些详细信息、然后我需要像往常一样由 TI 专家进行 PCB 设计审查。
    我会关注这个版本的 WEBENCH 设计、希望经过所有这些审查后、它会起作用。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Ali、

    请在准备好后随时打开新问题、谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    您能告诉我在数据表上面的图片信息哪里找到吗?
    此外、这些布线的差分对布线的阻抗值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    这就是尽可能减小寄生电感。  请以差分方式布线、请参阅 EVM 用户指南中电流检测差分对的以下屏幕截图。

    LM25149-Q1 EVM 用户指南(修订版 A)(TI.com)

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    EVM 原理图中有一个电阻器和电容器与 RSENSE 电阻器连接、而在 WEBENCH 设计中、则不存在。
    我是否应该添加它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、请添加、如果不需要、您始终可以 DNP。

    谢谢。

    大卫。