请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 您好!
LM5148具有高噪声、负载为1-8A、纹波电平范围为150mV 至200mV。
这样做的原因是什么?
谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Reed、
如果是开关频率下的纹波、则是开关纹波。
输出电容应该能够处理此问题、增大输出电容应该会减少输出纹波。
此外、增加电感会降低峰峰值纹波电流、也会降低输出纹波。
您的输出电容器是否靠近电感器放置? 您的下反馈电阻器是否靠近 IC 引脚 FB 和 AGND?
电感越大也可以、响应负载瞬变的速度就越慢。 检查负载瞬态响应、您可能需要也可能不需要重新补偿。
希望这对您有所帮助。
-奥兰多