This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895功耗问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299886/bq25895-bq25895-power-consumption-issue

器件型号:BQ25895

您好   

我有疑问需要您的帮助。  

同时、以3A 电流为电池充电、SYS 和 PMID 电流为2A。 芯片能承受吗? 芯片的温度可以高多少?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    在您的示例应用中、输入电源的额定电压和电流是多少?

    BQ25895可以提供高达5A 的输出电流消耗(因此可以在电池上提供3A、在 SYS 上提供2A)、但只有具有足够的输入电源。  

    器件将进入热调节、当芯片温度过高时、充电电流会降低。 进入热调节的默认温度为120C。  

    此致、

    加勒特