This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:UCD90160中的 XML 和 hex 文件以及 UCD90160A 程序

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300598/ucd90160-xml-and-hex-file-from-ucd90160-and-program-to-ucd90160a

器件型号:UCD90160

专家、您好!

我的客户想知道 UCD90160代码是否可以对 UCD90160A 进行编程。 我检查了来自 Yihe 的先前回复、hex 文件无法对版本进行编程、xml 可以对版本进行编程。 但是我的客户使用 hex 文件对某个版本进行编程、在编程后似乎没有错误。 我想知道您是否担心我们是否使用了 UCD90160 hex 文件对 UCD90160A 进行编程? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它不会起作用。

    解决方案是将160xml 文件导入到160A 器件、然后从160A 导出十六进制文件。 使用导出的十六进制文件以供将来编程使用。

    此致

    颐和