This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173-Q1:为电池充电

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300014/bq25173-q1-charge-battery

器件型号:BQ25173-Q1

大家好、

我想使用 BQ25173-Q1为3.6V 电池充电。 我不确定充电超级电容器和电池之间是否存在任何差异。 您可以告诉我您的意见吗?


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊

    BQ25173-Q1经过优化、可为超级电容器充电、不再具有电池应有的一些安全特性。

    BQ25171-Q1是一款非常灵活的多化合物充电器、可满足您的要求。