This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542DRZR-G1消失

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289535/bq27542evm-the-disappearance-of-bq27542drzr-g1

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

我很惊讶这部分已从网站上删除。 这是不负责任的行为,只是让它消失,这使得它很难确定的立场与这个装置,当我们没有被告知它。

如果不是该螺纹、我会发现很难确定该零件现在已被"推入"。

那么、建议的直接替代产品是什么-有没有?

我们是否必须在另一个器件中进行设计?

对于我们当中每年只使用几千元的人来说,我们是只限于分销的存货,还是仍在制造? 仍然需要哪些数量的产品才能从 TI 获得这些产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    TI 将不再通过 TI.com 销售该器件、但仍可通过授权经销商获取该器件。

    此器件没有相同的嵌入方式、但我们仍有一些器件采用相同尺寸的封装、例如 bq27441和 bq27411。

    如果您希望使用较新的器件、我们建议您使用 bq27z561。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复-为避免疑义:TI 是否仍在制造此器件但只通过授权经销商销售、还是不会再制造、所以只有通过授权经销商提供*库存*? (像这些- BQ27542DRZR-G1 | Octopart)我可以阅读你的消息,并说服自己,任何一个结论是有效的,所以如果你可以更具体一点,这将是非常有帮助的。

    再次,我认为这是非常令人失望的是,这部分只是从网站上删除-或至少隐藏. 这不是负责任的行为;肯定是器件应该显示在"打开"TI 网站上、并且应该针对其未来的供货情况做出明确声明-比如 NRND 或 EOL 或者您所有其他器件上使用的标签类型? 你对这部分表现得如此奇怪的事实是令人担忧的。

    谢谢

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我理解您的担忧。 此设备仍可在 Mouser 和 DigiKey 等授权分销商上购买、并且可以通过这些商店购买。 目前、该器件尚未 EOL。 如果我们已停产、我们将向所有客户发送产品停产通知。  

    如果您还有任何问题、请告诉我!

    谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    感谢您抽出时间回复我的邮件。 我还不清楚-如果我们可以通过分销渠道购买但该器件不是 EOL、为什么已将其从 TI 网站上删除。 TI 试图在这里进行通信是什么? 大概您宁愿使用不同的器件-在这种情况下、NRND 分类有什么问题? 是的。 只是。 奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们在 TI.com 上拥有许多优秀的电池管理 IC、可实现比 BQ27542更出色的性能、成本和供电。 由于 BQ27542已过期、我们没有积极推广、但正如我之前所说、它仍可供购买。  

    谢谢。

    肖恩