This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:CSD95372BQ5M 的特性

Guru**** 2924110 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291966/csd95372bq5m-the-characteristics-of-the-csd95372bq5m

器件型号:CSD95372BQ5M

您好!  

请告诉我 CSD95372BQ5M 的特性。


我想告诉我以下两点。

(1)内部 FET 的导通电阻(高侧/低侧)Ω
(2)导通时间变化值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是公开信息、因此我们必须通过电子邮件继续此内容。  

    我建议您联系您的 TI FAE、我们可以通过他们进行沟通。 这是典型的方法。

    如果无法这样做、我将使用您创建 TI 帐户时使用的地址通过电子邮件向您发送。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将请求的信息传达给了您的 FAE。

    谢谢。

    特拉维斯