主题中讨论的其他器件: TPS65987
感谢您的回答。
这是下一个问题
(__LW_AT__3)。
>*** TUSB1046A 不支持 TBT3和 TBT4。
不过、是否也不支持 USB3.2 (20Gbps)和 USB4 (40Gbps)标准?
(__LW_AT__4)。
如何进行手册"tusb1046a-dci.pdf"第38页上的"图34.four 通道 DP–无翻转(CTL1=H、CTL0=L、flip=L)"中所述的连接? 可以吗?
(使4个 DisplayPort 信道可与 TUSB1046A 配合使用)