This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:关于 TUSB1046A-DCI 的功能

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046A-DCI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300225/tusb1046a-dci-about-the-functions-of-tusb1046a-dci

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件: TPS65987

感谢您的回答。

这是下一个问题

(__LW_AT__3)。

>*** TUSB1046A 不支持 TBT3和 TBT4。
不过、是否也不支持 USB3.2 (20Gbps)和 USB4 (40Gbps)标准?

(__LW_AT__4)。

如何进行手册"tusb1046a-dci.pdf"第38页上的"图34.four 通道 DP–无翻转(CTL1=H、CTL0=L、flip=L)"中所述的连接? 可以吗?

(使4个 DisplayPort 信道可与 TUSB1046A 配合使用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamotoju:

    [quote userid="580368" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300225/tusb1046a-dci-about-the-functions-of-tusb1046a-dci ">*** TUSB1046A 不支持 TBT3和 TBT4。
    但是、是否也不支持 USB3.2 (20Gbps)和 USB4 (40Gbps)标准?

    我让 David 来评论 TUSB1046A。 在 PD 端(TPS65987)支持 TBT3 (TPS65987DDJ)和 TBT4 (TPS65987DDK)、对于 TBT 设计、您需要参考特定的 Intel 参考设计。 这些 PD 控制器还支持 USB3.2和 USB4、并且可通过应用程序自定义工具(通过产品页面申请)进行配置。  

    [报价用户 id="580368" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300225/tusb1046a-dci-about-the-functions-of-tusb1046a-dci "]

    如何进行手册"tusb1046a-dci.pdf"第38页上的"图34.four 通道 DP–无翻转(CTL1=H、CTL0=L、flip=L)"中所述的连接? 可以吗?

    (使4个 DisplayPort 信道可与 TUSB1046A 配合使用)

    [/报价]

    假定系统中存在 TPS65987DDx、您可以使用应用自定义工具配置 PD、以便通过特定 GPIO 或 I2C 事件与 TUSB1046 (或任何其他外设器件)进行通信。 以下是有关配置 TPS65987/8以与 TUBS546通信的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf?ts = 1701877903766&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,山茂居山

    TUSB1046A 只能使用10G 规格的 USB3.2第2代 x 第1代。 它不支持 USB3.2 Gen 2 x 2或 USB Gen 4。

    谢谢

    大卫