主题中讨论的其他器件:TPS53679、
目前、我们的设计中采用的是 TI 电源控制器 TPS53679和功率级 csd95490q5mc、其规格如下:
- 适用于0.8V、241A 的6相
- 1.2V 时为单相、稳态时为18.9A
在我们的一个系统中、我们遇到了1.2V 故障。 该系统工作正常、大约6个月内没有出现任何问题、突然没有1.2V 输出。 我们已检查了功率12V、功率级的 VDD、 功率控制器和功率级的启用。 这些电源/信号没有问题。
与 TPS53679的其他电源轨相差0.8V 也可正常工作。
在连接到 TI FUSION GUI 时、我们可以看到欠压故障设置为1.2V
随附 TI FUSION GUI 屏幕截图以供参考。
您能告诉我们此故障的可能原因吗?