This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431BIDBZR 的替代器件、具有0.2mA 周围最小阴极电流的典型值

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300397/tl431-alternative-part-for-tl431bidbzr-with-the-typical-value-of-minimum-cathode-current-around-0-2ma

器件型号:TL431

大家好、

对于 TL431BIDBZR、您是否可以替代哪款 IMIN 是0.2mA 而不是0.4mA?

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiaoying、

     ATL431BIDBZR 的 Imin 典型值较低、为20uA。 与 TL431 VREF = 2.495V 相比、ATL431具有不同的稳定性区域和2.5V 的稍高 VREF 电压

    此致!

    沃尔特