This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:Lp5907

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300059/lp5907-lp5907

器件型号:LP5907

大家好、

  1. 我们有 LDO 吗?如果 PSRR 在200kHz 时为60dB ,Fsw 为200kHz ,直流/直流的纹波为40mV , LDO 的纹波是否可以达到40uV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    假设 PSRR 的公式如下:

    我们可以重新排列公式来计算输出端的纹波:

    使用输出纹波公式并在频率= 200kHz 且 Iout = 200mA 时使用60dB PSRR、公式表明输出纹波应为40uV。 有关 PSRR 的更多信息、请查看下面随附的参考文献、它们还将涵盖可能影响 PSRR 的参数。

    参考资料:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt202/slyt202.pdf?ts = 1701793937397

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy151a/slyy151a.pdf?ts = 1701794095570&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    感谢 您的答复。

    对于 LDO、我们如何测试如此低振幅下的噪声和纹波?对于振荡器、信号可能仅超过100uV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

     在这次对话中、我将请我们的一位应用工程师来帮助解释如何测试低振幅下的波纹和噪声。  

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,团队,有任何此类更新吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我将参阅 Picotest 提供的有关测量 PSRR 的这些链接。  请记住、您需要尽量减小输入电容(Cin)或将其完全移除(首选)、因为此电容会抑制向用于执行 PSRR 测量的 Vin 注入交流电压的能力。

    https://www.picotest.com/measurements/PSRR.html

    如果您将开关转换器连接到 LDO、并且只需要确认直流开关频率充分衰减、则需要使用频率响应分析器(或提供频域测量值的分析器)。  您可以参考示波器来查看它是否能够进行频域测量、以及它是否也能够进行此测量。

    谢谢。

    斯蒂芬