This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:LM5148-LM25148DESIGN-CALC -降压电感

Guru**** 2533620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298312/lm5148-q1-lm5148-lm25148design-calc---buck-inductance

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5148LM5149

您好!

我当前正在使用用于 LM5148降压转换器的 LM5149-LM25149计算器(因为 LM5148不可用)。

针对降压电感计算、我遵循了 LM5149的数据表:Lo = Vout/(Delta_iLO * F_SW)*(1-Vout/Vin)

我找到的结果与 计算器中获得的结果不同。 计算器中使用的公式是什么?

提前感谢您的帮助、

此致、

CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    快速启动中的理想电感是根据数据表中的斜率补偿公式9计算得出的。

    占空比> 50%或 VOUT > 0.5 VIN 时、斜坡补偿至关重要。

    否则、降压纹波百分比应作为设计指南。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando:

    感谢您的帮助。

    CL