This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079QW-Q1:当电池电压为3.6V (满电压)时

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079QW-Q1, BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300337/bq24079qw-q1-when-battery-voltage-is-3-6v-full

器件型号:BQ24079QW-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ24105-Q1

大家好、

如标题所示、我看到的数据表显示 VBAT (REG)= 4.1V。 这是否意味着电池充电器仅适用于4.1V 电池?

如果可以、我们是否有可以支持3.6V 电池的汽车解决方案? (调整 VBAT (REG))

充电电流大于1.5A

此致、

罗伊