This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:输入电压介于10V 和18V 之间

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298493/ucc2897a-input-voltage-between-10v-and-18v

器件型号:UCC2897A

您好!

我正在寻找 UCC2897A 来设计有源钳位电源单元。

数据表中指明了该器件的最小输入电压为18V。 如果输入电压在大约30s 内介于10V 和18V 之间、组件会发生怎样的反应(特别是在稳压方面)?

提前感谢您的帮助、

此致、

CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CL、

    这里有两个 E2E 线程 它们解决了您提出的问题。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    我阅读了线程、它们回答了我的问题。

    感谢您的帮助、

    CL