请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5012 你好
我只想确认这是可以接受且正确的:
我们将在不同从器件(addr. 不同),SCL 和 SDA 的上拉电阻器连接到3.3V。
LP5012将由 VCC 引脚上的+5V 驱动。
EN 引脚将由+3.3V 逻辑驱动、EN 引脚仅为输入。
由于 LP5012具有内部 LDO、因此可以通过这种方式驱动它。
感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.