This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:MOSFET 问题

Guru**** 2593590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299806/bq40z50-r2-mosfet-problem

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

大家好、我有一款适用于2节电池且高达10A 的 BQ40Z50 BMS 设计。 但这是一个问题、我的 MOSFET 过热。 您能向我推荐我可以使用的任何 MOSFET 吗? 我还有一个电流问题。 甚至我把它限制在 BQStudio 中的-10100mA。 我不能超过2。 BMS 不限于输出、但会过热至200C、进而导致电路板 电量耗尽。

任何类型的帮助都将是伟大的!

MOSFET: MOSFET_P_ONSEMI_FDN358P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tugba:  

    您的应用的放电电流是多少? 它是否超过 FET 的最大额定值? 如果是、更高电流路径应用的选项是使用并联 FET。 请参阅 此处 有关并联 FET 的应用手册。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好、

    放电电流高达6A、从 MOSFET 的数据表中可以看出、这不是问题。 我注意到次级保护的输出可能是个问题。 您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tugba:  

    您能否提供完整原理图? 我正在尝试查看二级保护装置到底是如何连接到电量监测计的。  

    此致、  

    Jonny.