This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:VFWDTH 的泄漏电流

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300545/lm7310-leakage-current-of-vfwdth

器件型号:LM7310

大家好、TI 团队,

VFWDTH:(VOUT - VIN 的,、用于快速 BFET 关闭(进入反向电流阻断)(VFWDTH=)22.7 - 36.5 μ s。

如果 VFWDTH 电压小于22.7mV、那么从输出到输入的漏电流是多少?

下面的方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    为了确保我正确理解、您要问 VREVTH、进入反向电流阻断的阈值?

    在这种情况下、从 OUT 到 IN 的电流将为(VOUT - VIN)/ Ron (28.4mOhm 典型值)、器件将用作28.4mOhm 电阻器、与 VIN > VOUT 时相同、直到满足 VREVTH 阈值。

    谢谢。

    帕特里克