This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:电池插入时需要 TS 消隐?

Guru**** 2510235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ24316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300122/bq24090-need-for-ts-blanking-at-battery-insertion

器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他器件: BQ24316

此帖子附有单节锂离子电池充电器的原理图。  充电器包含由 BQ24316监控的 BQ24090。

电路设计人员为何包含555计时器、该计时器在将电池插入充电器时将 BQ24090的 TS 引脚归零2秒?

使用电池连接器 P1的引脚6 (BATTERYPRESENT)完成电池存在检测。  电池模块内部的针脚6接地至电池的负针脚。  

将电池模块插入充电器时、BATTERYPRESENT 上的负向脉冲会触发555计时器、并将 BQ24090的 TS 引脚接地。 为什么?

e2e.ti.com/.../18650-Smart-Cell-Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述帖子在没有任何评论的情况下获得了24项意见。  也许我可以进一步评论我自己的帖子。

    BQ24090在将电池插入充电器底座后过早地决定电池过热、是否可能需要2秒的 TS 消隐计时器(这只是一种猜测)?

    如果10K 温度热敏电阻上放置了电容(例如、为了使 TS 测量不受噪声影响)、则电池插入后、TS 引脚上的电压将立即变低、这意味着电池过热。  带宽限制电容器尚未有时间充电至正确的 TS 值。

    数据表中是否有信息指示在电池插入后做出"电池过热/过冷"决定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    这可能与电池更换期间 TS 引脚上的噪声触发一些问题有关、客户几年前已报告此问题。  问题是由连接序列引脚和信号振铃引起的。

    "Update"(更新)--问题与"Charge Complete LED"(充电完成指示灯)有关,在插入电池时,并不能确定指示灯是否亮起。   

    请注意、对于该器件、充电完成 LED 仅在第一个充电周期内亮起。