This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564257:很大的输出尖峰。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS564257EVM, TPS564257, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295014/tps564257-large-output-spikes

器件型号:TPS564257
主题中讨论的其他器件:TPS54620

使用 TPS564257EVM、我可以看到带有1.05V 输出的262mA 负载的大(150mV P-P)尖峰(因为 EVM 已配置、开箱即用)。  数据表显示 P-P 小于20mV。

测量是在 EVM 连接器和示波器处使用这些 十几个接地引线中的一个进行的、这是预期行为吗? 请参见所附的示波器捕获。

谢谢。

巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    感谢您的联系。 请遵循以下有关如何测量输出纹波的指南。

    (+)如何测量纹波以获得更好的设计结果-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    谢谢并亲切地让我们知道任何不清楚的事情!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    I 在 C6 (输出电容)两端测得、它仍然看起来相当糟糕(3.4V、283 mA 负载):

    为了进行比较、我看了 TPS54620EVM。 此处没有可见的尖峰、即使在连接器上进行测量也是如此:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    感谢您的联系! 我的同事 Bruce 将帮助支持这种情况。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    您能否分享您在 EVM 中所做的更改? 我注意到 Vout 从1.05V 更改为3.4V、您使用了什么 RFB?

    此外、最好分享输出电容测试方法的图片、我们通常使用尾纤方法进行测试、如下图所示。 此外、您能否尝试使用示波器的20MHz 带宽再次测试并查看尖峰是否仍然存在? 谢谢!

    BRS、

    布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了尾纤法。 附件是我的探头的 pic。 我将 R4改为46K、C7改为39pf.(我的原始帖子使用原始的开箱即用值)。

    我还将示波器 BW 更改为20 MHz、尖峰消失了(随附 pic)。 不过、这证明了示波器中的滤波器可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    数据表中的日期是在示波器的20MHz 带宽下进行测试的、因此我提到了20MHz 带宽。

    您能解释一下您的测试条件、您使用的 Vin 是什么? 我将测试我的 TPS564257EVM、并在下周早些时候与您联系。

    BRS、

    布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我使用9V 输入电压。 在我看来、有一点很重要、即在相同的测试条件下、TPS54620EVM

     显示无尖峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    感谢您的反馈!

    (1)让我澄清一下使用全带宽时出现尖峰的原因。 从下图中可以看到、电感器具有 EPC (并联寄生电容)、输出电容器具有 ESL。  对寄生电容施加开关电压的快速边缘会通过电容器产生很大的电流尖峰、这反过来在输出电容器的 ESL 上产生很大的电压尖峰(请参阅下面的公式)。 这就是您会看到下图所示尖峰的原因。

    (2)至于 TPS54620EVM 板没有与 TPS564257具有相同尖峰的原因。 实际上、我没有测试 TPS54620、但我怀疑它可能与不同的软件 dv/dt、不同的 EPC 和不同的 ESL 相关。 正如您从上面的公式中可以看到、如果您使用相同的电感器和输出电容器、则它主要仅与 SW dv/dt 相关。 随着 SW dv/dt 的降低、它有助于改善这种尖峰。

    (3)  如果您对该主题感兴趣、还可以参阅(+)了解和管理降压稳压器输出纹波-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛。

    谢谢、如果有任何不清楚的地方、请告知我们。 希望它有所帮助!

    BRS

    卢西亚