This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:负载调节。

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298110/ucc25600-load-regulation

器件型号:UCC25600

您好!

我们正在将 基于 LLC 的项目使用 UCC25600。 该系统可提供600W 的输出功率。

我们面临着系统的负载调节方面的一些问题;电压不稳定;输出电压在负载范围内保持下降。

系统额定值如下所示:

输入电压:320-690VAC

Vout1:15V

Iout1:  20A

Vout2:15V

Iout2:15A

您能对此提供帮助吗?

该电路原理图如下所示。

e2e.ti.com/.../LLC.pdf

期待您的回复。

此致、

S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LLC 的输入为800V DC。

    该 O/P 降至13.5V @输出电流7A。

    TBD 值如下所示:

    R49:5.1k 欧姆

    R55:2.7K Ω

    R52:160欧姆

    D25和 D27:B1100-13-F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否具有电桥的波形? 可能会引入过流。 可能环路不稳定。

    请检查电桥电流信号以及环路稳定性。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    我们将共享这些波形、到那时您可以检查补偿电路、过流和 RT 引脚电路的值。

    此外、还显示了谐振回路的值。

    此致

    S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    您能否共享设计计算器? 通过它来验证储罐参数会更容易。 此外、您是否尝试过使用补偿值对转换器进行仿真?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我们曾尝试使用设计计算器、但设计计算器出现了一些问题、在计算器中输入的值不会改变。

    因此、我们已手动计算了这些值、我将在此处附加相同的值。 我们计算了保持磁化电感固定的值。

    由于软件限制、我们无法使用补偿值来模拟转换器。

    e2e.ti.com/.../UCC25600_5F00_Battery-Charger_5F00_600uH.pdf

    此致

    S·N·K   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    您能否说明一下、为什么在您的谐振回路设计中、输出电压被视为30V、而实际输出电压是15V? 此外、您当前正在使用2型补偿器。 对于直接频率控制、必须使用类型3。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    输出有2种可能的选项、任一输出为并联15V@15A、15V@20A、或串联输出为30V@20A。
    我将尝试使用3类进行调优、然后再回复给您。

    此致

    S·N·K