This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:CC-CV thathold

Guru**** 2510205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295942/bq25713-cc-cv-threathold

器件型号:BQ25713

大家好、

如何将 CC 更改为 CV? Max ChargeVoltage ()  ChargeCurrent ()如何 影响 CCCV 行为? 您能解释更多细节吗?

9.4.1.2电池充电

BQ25713/BQ25713B 会以恒流(CC)和恒压(CV)模式对1-4节电池充电。 根据 CELL_BATPREZ 引脚设置、充电器将默认电池电压4.2V/节设置为 ChargeVoltage ()或 REG0x05/04 ()。 根据电池容量,主机将适当的充电电流编程到 ChargeCurrent ()或 REG0x03/02 ()。 当电池已满或电池未处于良好的充电状态时,主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    CC 和 CV 是锂离子和磷酸铁锂电池的充电标准。 当电池电压高于预充电电压(1节电池为~3V)而低于 ChargeVoltage ()时,电池将以 ChargeCurrent ()设定的恒定电流充电。 当电池电压达到 ChargeVoltage ()时,电池电压保持该电压,称为 CV 相。 您无法将 CC 更改为 CV。电池必须先使用 CC 充电,然后 使用 CV。您可以分别使用 ChargeCurrent ()和 ChargeVoltage ()控制 CV 中的电流值和电压值。  

    有关 CC 和 CV 的更深入阐述、请访问下面的技术培训视频。

    https://www.ti.com/video/3874333847001?context=1134734-1139254-588

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    关于表9-1,该器件没有 Charge Voltage()寄存器。 在此器件中,Charge Voltage ()是 MaxChargeVoltage ()?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    是的、正确。 数据表中使用该项的内容似乎并不一致。 在9.4.1.2节中,数据表使用了 ChargeVoltage (),但在数据表的其余部分使用了 MaxChargeVoltage ()。  ChargeVoltage ()和 MaxChargeVoltage ()是相同的。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    我的理解是, 一旦我们设置 MaxchargeVoltage ()和  ChargeCurrent (), Charger 就会自动调节电流和电压。

    当 wantchdog 定时器被启用时,主机继续写入  ChargeVoltage() 和 MaxChargeVoltage()以不终止充电?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    是的、您的理解是正确的。 当看门狗计时器被启用时,主机必须继续写入 MaxChargeVoltage ()或 ChargeCurrent ()命令来 保持充电。  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    感谢您发送编修。

    在 CC 模式下 、如果我们设置 chargecurrent ()小值、那么实际电流是否被 chargecurrent 值钳制?

    如果我们设置 chargecurrate() 0,充电器会停止充电?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    如果您将 chargecurrate()设置为零,充电器将停止充电。 如果您有 适用于此部件的 EVM、您可以对其进行实验以了解其 工作原理。

    此致、

    穆尼尔