This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952的时间延迟

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295402/bq76952-the-time-delay-of-bq76952

器件型号:BQ76952

尊敬的 TI 专家:

    我从其他工程师那里听说、BQ76952将数据上传到 MCU 的延迟在0~250 μ s 之间是一个不确定的值。 您能详细解释一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    我并不完全确定您的意思。 是否需要进一步澄清? 什么数据? 会出现什么情况?

    看起来你已经附加了两张图片、但它们没有正确上传。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:

       我听说 MCU 向 AFE 发送打开或关闭 MOSFET 的命令时、延时时间在0和250ms 之间是一个不确定的值。 能否详细解释? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有上传图像、这可能是显示错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    是的、在睡眠模式下、每250ms 或1s 评估一次基于命令的 FET 导通。

    (表6-9、 TRM)

    FET 的关断方式略有不同。

    (第 5.2.3.2节、 TRM)

    关断会产生最长250ms 或1s 的延迟、具体取决于 FET 设置。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

       除了发送关断 MOSFET 命令之外、在其他工作条件下是否有250ms 的延迟、例如报告温度、电压和电流采样数据? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    我建议查看以下文档中的"器件事件时序"表: TRM。 简而言之、是的、有几个函数每250ms 或1s 评估一次、这些都列在表中。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

      谢谢!  在您的帮助下、我理解了这个问题。