This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:封装上的引脚 A1是否有标记或指示器——TPS61046YFFR?

Guru**** 1204160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298996/tps61046-is-there-a-marker-or-indicator-for-pin-a1-on-the-package---tps61046yffr

器件型号:TPS61046

尊敬的朋友:

我找不到此 BGA 封装(TPS61046YFFR)的引脚 A1的指示符、 我想知道是否有。   

如果是,也许我的放大镜不够好, 如果不是,请告诉我。

谢谢!

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    在顶角(而非球侧)有一个实心圆、为 引脚 A1的标记。

    在 放大镜下面,您可以稍微提起一个芯片侧。 如果视野良好、则应能清晰地看到标记。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雷

    谢谢!   

    似乎是时候获得一个更好的放大镜了。

    此致

    托尼