This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25157:具有外部 NTC 的 BQ25157 ADCIN

Guru**** 2630105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300414/bq25157-bq25157-adcin-with-external-ntc

器件型号:BQ25157

您好!  

我想将外部10k Ω NTC 连接到 ADCIN 引脚。

我应该直接连接到该引脚、还是像 NTC 与 TS 引脚的连接方式一样使用附加并联电阻(Rp=10K 欧姆)?

谢谢。

Uri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uri:

    没错。 如果您想使用 ADCIN 引脚进行外部 NTC 监控、则它需要与 TS 引脚相同的配置、因此需要并联电阻器。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳