This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:有关 BQ24292IRGER (Charger IC)/ BQ28Z610-R1 (电量监测计)的查询

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300335/bq24292i-inquiry-regarding-bq24292irger-charger-ic-bq28z610-r1-fuel-gauge

器件型号:BQ24292I
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610-R1

您好、TI 专家

客户询问 BQ24292IRGER (Charger IC)/ BQ28Z610-R1 (电量监测计)。

Q1)目前、正在使用 BQ24292IRGER (Charger IC)和1节电池(4.2V SDI 电池)。
如果我们在1S2P 配置中开发和应用2节电池、我们可以继续使用相同的充电器 IC 吗? 只要不是2S1P、就将其视为1节电池是否正确?

Q2)当前使用 BQ28Z610-R1 (电量监测计)。
如果我们使用上述相同的方法开发新电池、我们是否可以继续使用当前的 BQ28Z610-R1 (电量监测计)?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    Q1)目前正在使用 BQ24292IRGER (充电器 IC)和1节电池(4.2V SDI 电池)。
    如果我们在1S2P 配置中开发和应用2节电池、我们可以继续使用相同的充电器 IC 吗? 只要不是2S1P、就将其视为1节电池是正确的吗?

    没关系、就目前可用的电压调节值只涵盖单节电池电压而言、BQ24292是一款单节电池器件。 如果2节电芯并联、则这些调节电压应该可以正常工作。  

    Unknown 说:
    Q2)当前使用的是 BQ28Z610-R1 (电量监测计)。
    如果我们使用上述相同的方法开发新电池、我们是否可以继续使用当前的 BQ28Z610-R1 (电量监测计)?

    要回答该问题、我建议创建一个新的 E2E 主题、将电量监测计编号作为主要器件型号、以便将其发送给电量监测计团队。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳