主题中讨论的其他器件: USB2ANY
大家好、TI 支持团队
我的客户正在考虑使用 TPS6594-Q1和新的 SoC 来生产 EVB。
我知道降压和 LDO 输出设置可以通过 I2C 实现。
如果 EVB 没有主站、是否可以通过单独的调试器或写入器来设置它?
是否可以使用 TI 的 USB 接口适配器(USB2ANY)配置操作?
总之、如果 EVB 中没有主器件、请告诉我可以设置操作的外部连接设备或方法。
谢谢。
此致、
MJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 支持团队
我的客户正在考虑使用 TPS6594-Q1和新的 SoC 来生产 EVB。
我知道降压和 LDO 输出设置可以通过 I2C 实现。
如果 EVB 没有主站、是否可以通过单独的调试器或写入器来设置它?
是否可以使用 TI 的 USB 接口适配器(USB2ANY)配置操作?
总之、如果 EVB 中没有主器件、请告诉我可以设置操作的外部连接设备或方法。
谢谢。
此致、
MJ
尊敬的 MJ:
有关 NVM 定义过程、请参阅 www.ti.com/.../slvubt8b.pdf。 此外 、https://www.ti.com/lit/an/slvaf93a/slvaf93a.pdf 还 提供有关 NVM 更新以及如何使用任何通用 USB 主机构建 NVM 更新序列的附加信息。 利用 USB2ANY 实现此目的进行了一些工作、但这还没有就绪。
该器件的用户可配置版本是 TPS65940400RWERQ1。
BR、Jari