This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:应用问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300084/lm5148-application-issues

器件型号:LM5148

您好!

LM5148具有高噪声、负载为1-8A、纹波电平范围为150mV 至200mV。

这样做的原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    该纹波的频率是多少? 您可以放大吗?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多,谢谢您。

    440KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    L1已尝试从2.2uH 变为6.8uH、纹波也已改进至130mV、但我们需要它小于80mV。 你有什么建议吗?

    2.如果 L1增加到6.8 μ H 或更大、是否会有其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    如果是开关频率下的纹波、则是开关纹波。  

    输出电容应该能够处理此问题、增大输出电容应该会减少输出纹波。  

    此外、增加电感会降低峰峰值纹波电流、也会降低输出纹波。

    您的输出电容器是否靠近电感器放置? 您的下反馈电阻器是否靠近 IC 引脚 FB 和 AGND?

    电感越大也可以、响应负载瞬变的速度就越慢。 检查负载瞬态响应、您可能需要也可能不需要重新补偿。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多