This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充电状态和容量读数说明

Guru**** 2556360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299094/bq40z80-explanation-of-state-of-charge-and-capacity-readings

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们正在测试额定容量为3450mA 的6S1P 电池组。 我正在尝试了解是如何生成容量和充电状态读数的。 请参阅下面的屏幕截图:

这是在对电池组完全充电后的2A 放电测试期间进行的。 首先要提到的是、充电后、中的所有读数都会上升到2650mA 中、但从不会到达编程到数据寄存器中的3450mA 中。 那么、我的第一个问题是、为什么我们无法达到满容量? 其次、在放电测试期间、 即使电池仍处于~3.7V、满容量读数也从~2600突变至~45V 800mA。 这是什么原因造成的?

最后、绝对 SoC 与相对 SoC 之间有何差异? 完全充电与剩余电量之间有何差异?

谢谢!

杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进-当我撰写上述文章时、测试仍在后台运行。 当我完成帖子(写几分钟)后、这些值就跳回了。 测试设置根本没有变化-对于此屏幕截图和上一篇帖子中的屏幕截图、它始终以2A 的电流持续运行:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    满充容量(FCC)是监测计预测的从满到空的可用容量。 FCC 是(负载和电流)的函数、如果这两项更改中的任何一项、则会影响 FCC。 电量监测计会在开始放电之前建立可用容量。  

    请参阅"说明"中的第2.6节  Impedance Track 电池电量监测算法的理论及实现。  此处详细介绍了 FCC 和 RM 是如何更新的。  

    对于电池容量、您应该参考 RSOC、而不是 ASOC。  当电池组学习时、RSOC 将继续从0%转换到100%。 随着电池组的老化、FCC 持续减少。 但是、ASOC 最终无法达到100%、因为设计容量不会改变。 RSOC 应该用于 StateofCharge ()

    RSOC = RM/FCC

    ASOC =剩余容量/设计容量

    如果您仍有问题、请随附以下文件、我们可以来看一下。 调试 Impedance Track 问题所需的最低文件是描述行为的配置(gg)和日志文件。  

    要了解如何记录或提取 BQStudio 中的 gg 文件、请按照 EVM 用户指南。 我假设您已经获得了匹配的 ID、并且正在完成学习循环。  

    此致、
    何塞·库索