This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:UCC2895N

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299830/ucc2895-ucc2895n

器件型号:UCC2895

您好!

我想使用  UCC2895N 进行新设计购买、我认为这是"最后可采购期限"。

使用它还是安全的。 这适用于一个大型 CERN 项目。

此致、

罗道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TI.com 上次列出某个器件、他们计划停止该器件的制造。  因此我不建议在新设计中使用此器件。

    如果这是新设计、我建议改用较新的 UCC28951相移全桥控制器。  通过以下链接可访问数据表、该数据表详细介绍了该器件的工作原理。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28951

    如果您决定使用此器件进行设计、还可以阅读应用手册、其中介绍了如何使用此器件进行设计。  您可以在以下链接中找到此应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     谢谢你的答复。

    目前我们有  UCC28950、并且我们想对其进行更改、以便移除突发模式。   

    TI 建议 我们使用 UCC2895。 当时我 看到 UCC2895已进入 "最晚可采购期限"。


    谢谢、

    罗道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和我的同事讨论过这件事,包装是最后一次。  此器件的其他版本不采用 N 封装、但仍将可用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 我将使用 UCC2895DWTR、它列示了激活状态。

    此致、

    罗道夫