This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:附加软启动 RC 块

Guru**** 1179990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299874/lm74502-additional-soft-start-rc-block

器件型号:LM74502

您好!

我使用 LM74502提供负载突降保护。 在评估板中、有一个用于 FET 的 RC 块。

我应该为我的项目放置这些组件吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aksoy

    感谢您与我们联系!

    如果输出端使用高值电容器、则使用该 RC 块可以限制浪涌电流。 如果不需要这个功能、可以移除 RC 块。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复

    在输出端是一个具有低 ESR (28m Ω)的100u 电解聚合物电容器。 这是否适合限制浪涌电流?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aksoy

    这取决于您的输入电压上升速度有多快。 尽管 ESR 有助于限制电流、但可以使用 RC 块进一步限制到您需要的任何值。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔